结果:找到"D-Sub连接器 D-Sub",相关内容1000条
- D-Sub连接器是什么?是VGA吗?
- 串行通信曾经占主导地位。它曾经是将打印机、扫描仪、鼠标和操纵杆等外围设备连接到PC的最流行方式之一。最常见的串行通信连接器类型是D超小型连接器,也称为D-sub。尽管它们在一些应用中已经被取代,但D-sub连接器仍然具有相关性,并在今天以多种方式使用。以下是需要了解的关于D-sub连接器的9件事:1、D-Sub连接器曾经是计算机系统中使用的最小连接器之一。它们因其D形金属连接器外壳而得名。金属外壳围绕着两排或多排平行的引脚或插座,这些引脚或插座串联传输数据。2、有五种不同的连接器外壳尺寸。每个外壳尺寸可以有两种不同的引脚配置。标准外壳尺寸有两排引脚,高密度版本有三排引脚。插入式D-Sub连接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub连接器 D-Sub 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2024-02-09 11:46:00
- D-Sub线有没有更简便安装的方式?
- 如何更便捷的安装D-Sub?这一问题一直是很多用户的心声。在安装时你是否有考虑这一个细节,就是D-Sub线缆左右两边的螺丝非常有用,本文将围绕一种D-Sub全新安装方式,介绍其特色。一、D-Sub接口可正反向拧入螺丝的新方式我们直接进入正题,无论D-Sub为公或母,均可正向拧入滚花翼形螺丝,或反向拧入六角母头螺丝。这一专利设计,使用户仅需选用一款恰当的螺丝,即能将D-Sub接入公或母头端口。除此之外,这类D-Sub还适用于面板安装,这是目前市场上的同类产品所不具备的,其秘密在于套件中所附的4个特殊六角母头螺丝,只需拧上它们,即可将D-Sub安装至厚度不超过0.062"(0.2cm)的面板上。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub线 DB9 DB25 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:56:00
- D-Sub线缆经济型、优良型、特优型的内部结构有什么区别?
- 针对不同的应用环境,D-Sub线缆的内部结构也会随之变化,除了更好适配外,也降低了安装费用。我们将围绕三种常见的D-Sub线缆,分成3种类别进行对比。一、经济型D-Sub线缆经济型D-Sub线缆性能稳定,采用26AWG多股导线,铝箔屏蔽,具备良好的柔韧性和屏蔽效果。完全注塑式后壳,确保连接稳定性。适用于对线缆柔性有一定要求的应用环境。经济型模制D-Sub线缆,DB9公/DB9母,10.0ft/3m二、优良型D-Sub线缆优良型在经济型的基础上进一步升级,采用了铜屏蔽层,屏蔽效果进一步提升。镀金触点可确保多次反复插拔后的连接可靠性。优良型模制D-Sub线缆,HD26公/HD26母,25.0ft...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub 端子 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 10:45:00
- 金航标为你科普什么是连接器以及连接器基本性能
- 什么是连接器?连接器就是连接电力、电气信号流动的电子零部件,是电子工程技术人员经常接触的一种部件。在中国也称连接器、插头、插座,一般是指电连接器。即连接两个有源设备以传输电流或信号的装置,连接器的品牌有很多,国内外都有。连接器不是一成不变的,它随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,其形式和结构也是千变万化的。比如有网络连接器、工业连接器、电子连接器、手机连接器、电脑连接器等,应用在不同的领域。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流动。那么连接器有哪些基本性能呢?金航标(www.bds666....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-27 11:44:00
- 当连接器出现故障时该如何排除
- 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
- 连接器的基本性能有哪些?
- 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回